This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:关于 SN74LVC125A 输入信号压摆率

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899408/sn74lvc125a-about-the-sn74lvc125a-input-signal-slew-rate

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS125

大家好、

对于压摆率 要求、如何判断 压摆率? 是否为10%- 90%或 VIL~VIH 或其他? 目前、我客户的波形如下所示。 波形具有平 坦的周期、如何判断风险?(绿色波形)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt Δv 或高于 VIH 的任何电压都被读取为有效逻辑电平、因此不能在该范围之外应用 Δ V/Δ I 限制。

    Δt Δv、如果您通过测量从电压超过 VIL 到超过 VIH 的时间来判断压摆率、则会计算平均转换率、但 Δ V/Δ I 限制适用于曲线的所有点。 如果边沿的任何部分比8ns/V 更平坦、则超出规格范围。 这个特定曲线的平坦部分就在瞬态附近、在这里它实际上会导致振荡。

    正常 LVC 输入具有大约100mV 的迟滞、以增加开关阈值的噪声容限、但这并不能保证器件能够处理慢速输入。 Δv 超过 Δt μ V/μ s 限制、则应使用具有实数施密特触发输入的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅 Clemens 的回复以及以下常见问题解答:

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回复。 目前、客户的 VIL 和 VIH 压摆率正常。 但 在 VIH 和 VIL 范围内、我们具有非常小的压摆率(平 坦周期)。 是否有风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    常见问题解答的第(2)节指出、如果输入停留在开关阈值附近(与您的一样)、则输出可能会发生振荡。 因此、是的、该输入信号可能会导致问题。

    如果这是器件的预期输入波形、建议切换到具有施密特触发输入的器件。 我们将在本季度发布 SN74HCS125、这将是解决此问题的完美方法。

    谢谢!

    乍得克罗斯比