This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT273:ESD HBM 额定值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT273, SN74AC74-EP, SN74AHC595-Q1, SN74HC273-Q1, SN74HCT14-Q1, SN74HCT244-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893707/sn74abt273-esd-hbm-rating

器件型号:SN74ABT273
主题中讨论的其他器件: SN74AC74-EPSN74AHC595-Q1SN74HC273-Q1SN74HCT14-Q1SN74HCT244-EP

大家好、

你好。

 以下器件型号的 ESD HBM 是什么?

SN74ABT273
SN74AC74-EP
SN74AHC595-Q1
SN74HC273-Q1
SN74AC74-EP
SN74HCT14-Q1
SN74HCT244-EP
JM54AC74BCA

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我将根据质量要求处理此请求、由于器件数量的原因、可能需要几天的时间。 我会随时向您发布我们的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们是否对此进行了更新? 谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我的质量团队目前仍在为您提取这些数据。 请多留几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您对此的支持、但是、我是否知道我们是否有更新?

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我将在一天结束前向您发送一封包含相应数据的电子邮件。