This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:与 TPIC6A596的串行接口比较

Guru**** 2943480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596, SN74HC595, CD74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899524/sn74hc595-serial-interface-comparison-to-tpic6a596

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件:TPIC6A596CD74HC595

团队、

我的客户希望在  其中一个系统中使用 TPIC6A596和 SN74HC595/CD74HC595。

 74HC595器件是否具有与 TPIC6A596完全相同的串行接口?
这将简化他们的软件、因为这两个软件可以完全不同地连接。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有595器件具有相同的接口。
    所有596个器件都具有相同的接口。
    (595和596之间的唯一区别是串行输出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常快速,非常有帮助的回答:)

    谢谢 Clemens!