This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G58:提供 SPICE 模型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G58, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898416/sn74lvc1g58-spice-models-availability

器件型号:SN74LVC1G58
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

您好!

我想围绕 SN74LVC1G58对设计进行仿真、但我没有找到 SPICE 模型。

IBIS 建模不足以满足我的目的。

我从 SN74LVC1G08 SPICE 模型中看到了以下两条注释:

*-使用通用逻辑门行为 pspice 模型 V2构建
*-使用自动模型构建、该模型对同一系列下的器件进行了概括

如果 TI 为所有 LVC 器件都提供了自动发生器、是否可以为 SN74LVC1G58/59提供模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的帮助、但我发现此模型非常不准确。 我已经看到、您将已经建模的一些分立器件粘在一起、以形成1G58的逻辑函数。

    也许模型的逻辑功能是正确的、但时间肯定不正确。 我已经在您的模型上测量到从 A 到 Y 的传播时间@5V 超过8ns、而数据表指定的 tpd 介于1.1ns 和5.8ns 之间。

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    好的、我很快把这个模型放在一起、并尽快返回给您。 遗憾的是、对于我们的专用门、该过程对于每个器件都是唯一的、并且不是自动的。 我将更新此器件以进一步模拟器件的特性、并在一周内返回给您。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我已继续更新模型以提高准确性、并将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../7026.SN74LVC1G58.CIR

    e2e.ti.com/.../1462.SN74LVC1G58-Testbench.TSC 

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,那个星期进展得很快;-)谢谢乍得