This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B-Q1:CD40109B-Q1能否单向实现5V 至15V 电压电平位移和15V 至5V 电压电平位移?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899261/cd40109b-q1-can-cd40109b-q1-achieve-5v-to-15v-voltage-level-shift-and-15v-to-5v-voltage-level-shift-unidirectionally

器件型号:CD40109B-Q1

大家好、

CD40109B-Q1能否单向实现5V 至15V 电压电平位移和15V 至5V 电压电平位移? 最大 输入频率约为20kHz。 如何设置 VCC、VDD 和 EN 引脚?

 

对于5V 至15V 电平位移、它的配置是否正确?

  • VCC=5V
  • VDD=15V
  • 输入 A、B、C、D 连接到5V PWM
  • 启用 A、B、C、D=VCC=5V 以启用

对于15V 至5V 电平位移、它的配置是否正确?

  • VCC=15V
  • VDD=5V
  • 输入 A、B、C、D 连接至15V PWM
  • 启用 A、B、C、D=VCC=15V 以启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、这些配置将起作用。

    谢谢!

    乍得克罗斯比