请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74ACT74 我在-55°C 时看到最小传播延迟限制的边际故障。 当最小限制为2.4nS 时、测量值为2.1-2.4nS。 我知道、非常接近。 让我想了解 TI 如何筛选这些器件。 所有器件都在-55C 下进行了测试吗? 我的器件上的器件型号为74ACT74M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在-55°C 时看到最小传播延迟限制的边际故障。 当最小限制为2.4nS 时、测量值为2.1-2.4nS。 我知道、非常接近。 让我想了解 TI 如何筛选这些器件。 所有器件都在-55C 下进行了测试吗? 我的器件上的器件型号为74ACT74M