This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT04:振荡电路的电阻器选择

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HCT04, SN74AHCU04, CD4069UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898375/sn54hct04-resistor-selection-for-an-oscillation-circuit

器件型号:SN54HCT04
主题中讨论的其他器件: SN74AHCU04CD4069UB

大家好、

您是否有机会研究过以下电路? 左侧是 LC 振荡电路、中间是反相缓冲器、竞争器件是 TC4069。 当我的客户更改为 SN54HCT04时、他们发现输出波形失真。 通过更改电阻器、波形会变得更好。  

我不知道该电路是如何工作的、您能解释一下为什么不同的器件会导致不同的输出吗? 可能是因为 TC4069是 CMOS 器件,SN54HCT04是 TTL?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    产生差异的原因是 TC4069包含非缓冲反向器、其增益将低于 HCT04等正常反向器。 我建议在此应用中使用 SN74AHCU04、但 CD4069UB 将与之前器件的性能非常匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回复。

    如何知道它们是否被缓冲? 我在数据表中没有看到它们。  

    您是否有任何学习材料可供我了解更多相关信息?  

    非常感谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    非缓冲反向器功能通常包含"U"。 例如、AHCU04与普通逆变器 AHC04比较。 此外、它通常在 DS 的标题中进行说明。

    有一个应用手册涵盖了以下类型的器件: http://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf