This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595PWRG4与 SN74AHC595PWR

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899243/sn74ahc595-sn74ahc595pwrg4-vs-sn74ahc595pwr

器件型号:SN74AHC595

大家好、

了解对于大多数 TI 产品、G4和非 G4器件之间没有区别、因为 G4以前是传统的、用于表示绿色产品。 但是 、对于 SN74AHC595、数据表在铅精加工方面存在差异-  

SN74AHC595PWR: NiPdAu | SN

SN74AHC595PWRG4: NiPdAu

问题-  

1)。 数据表中是否正确显示这两种材料具有不同的铅修整材料?  

2)。 SN74AHC595PWR 和 SN74AHC595PWRG4之间还有其他差异吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    1、正确、一个可订购产品有两种可能的镀层、另一个仅提供一种镀层。

    2.不