This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:是否有任何替代器件?

Guru**** 2911350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07, SN74LVC07A, SN7407, SN74ALS1035, SN74ALS35A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899124/sn74ls07-is-there-any-replacement-part-for-it

器件型号:SN74LS07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07ASN7407SN74ALS1035SN74ALS35A

客户正在寻找 SN74LS07的第二个来源。 是否有任何具有相同功能和引脚的建议器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有旧的 TTL SN7407。 SN74ALS1035和 SN74ALS35A 的输出电流较低。 如果输入信号不是 TTL、而是实际的5V、则 SN74LVC07A 可能会工作。