This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:SN74LVC1G11应用问题

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11, SN74AHCT1G125, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899103/sn74lvc1g11-sn74lvc1g11-application-questions

器件型号:SN74LVC1G11
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125SN74AHC125

大家好 、

我的客户希望在其设计中使用 SN74LVC1G11、并有如下问题、您能帮助检查并提供一些建议吗?

谢谢!

 

  1. 如果 VCC=5V、输入信号为3.3V、是否可以将其识别为高电平?
  2. 如果 VCC=3.3V、A=5V 信号、B=3.3V 信号、C=4.7信号、它是否能够长时间可靠地工作?
  3. 客户将4.7k Ω 电阻从5V 连接到 VCC、发现 Vcc 引脚变为4V。 为什么4.7k Ω 会分1伏?