This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:有关 SN74AVC4T245的一些问题

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245, SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899046/sn74avc4t245-some-questions-about-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AUP3G17

大家好、

我的客户希望使用 SN74AVC4T245器    件、但下面也有几个问题。

1、我们是否需要遵循  以下输入 信号的压摆率规格?  如果压摆率低于规格、如何使 电路 正常?

2. VCCA 和 VCCB、如果  我们先提供3.3V、然后提供1.8V、这是否正常?  器件  现在的状态是什么?

3.目前我们有两块电路板,如果一个电路板断电, 另一个电路板仍 有 输入 信号,是否会带来风险?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些转换器支持部分断电。 将 SN74AVC4T245替换为 SN74AXC4T245、后者具有无干扰电源定序(而且更便宜)。

    如果超过输入转换速率(AXC 为10ns/V)、则可以添加具有施密特触发输入的缓冲器(例如 SN74AUP3G17)。