This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:器件任一端上的上拉电阻器需要消耗相等的电流

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, LSF0102-Q1, PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898892/lsf0102-q1-do-the-pull-up-resistors-on-either-side-of-the-device-needs-to-draw-equal-current

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517-Q1PCA9306-Q1

大家好、我将此器件用于 I2C 和 SPI 电平转换。 由于处理器灌电流能力有限、我只能在一侧(3V3处)灌入3mA 电流、但另一侧(移至5V)可能灌入10mA 或更多电流-它用于嘈杂的环境、因此我可能希望这样做。 器件两侧的上拉电阻器是否需要提供相等的电流、或者电流是否存在不平衡(A 与 B 引脚上)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我强烈建议您观看有关 LSF 系列电压电平转换器 的简短视频系列:https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264


    简而言之、上拉电阻器的总电流必须小于3mA 才能使您的设置正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我看到您标记此答案未解决您的问题。

    您能更具体地说明我如何更好地帮助您吗? 我都为您提供了一个资源、可帮助您了解更多信息、并列出了对您的问题的快速、简单的直接回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 本身无关。

    但当开关打开时、驱动器件必须能够通过两个上拉电阻器灌入总电流。 因此、如果其中一个器件处理的电流不能超过3mA、则必须调整上拉电阻器的大小、使两个电流之和不超过3mA。

    如果您希望 B 侧具有更大的电流、则必须避免使用 LSF0102-Q1或 PCA9306-Q1等无源开关、并使用 I²C μ A 缓冲器、即 TCA9517-Q1。