This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4026B:具有输出锁存器的版本?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS247, SN74LS590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896587/cd4026b-version-w-output-latch

器件型号:CD4026B
主题中讨论的其他器件:SN74LS247SN74LS590

是否有一个 IC (最好是40xxB 系列)具有4026B IC 等功能、但在输出引脚和计数器之间的某个位置也有锁存器? 我的基本应用是分立式逻辑频率计数器(最终是小型面板仪表)。  当然、我可以在4026B 输出和显示屏之间添加8位宽输出锁存器(或 D 触发器)、但这会有点麻烦。  另一种可能是4518B + 4511B 组合、但尺寸越小越好。  如果有任何其他建议要求低 BOM 数目、我们将不胜感激。  P.S. 我尝试了一个微控制器、但它似乎很吵-尽管我也不是编程专家。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    让我看看我是否能更好地理解您要实现的目标。 您是否希望在计数器跟踪传入信号时冻结7段显示;并且仅更新另一个输入信号上的7段显示?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;基本上4026具有我尝试在 CLK 引脚上测量的频率、我在该频率下对其进行计数、持续0.1秒(即向 CLK 使能引脚施加0.1秒脉冲)、然后在0.1秒脉冲结束后、 使用4026输出上的计数更新显示屏、方法是使用短暂脉冲启用锁存、在锁存脉冲完成后、提供一个短暂脉冲以重置4026计数、然后再次开始0.1s 脉冲。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    因此、我们无法仅在一个封装中实现您所需的功能;但是、您可以使用我们的 BCD 到7段显示解码器之一+我们内置输出寄存器的计数器之一。

    一个很好的组合示例是 SN74LS590 (具有输出寄存器的计数器)+ SN74LS247 (BCD 至7段)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!