This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:RevB 至 C PCN

Guru**** 2767015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898787/sn74lvc1g17-q1-revb-to-c-pcn

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

您好!

更改的详细信息在数据表中介绍、如下所示。

•删除了整个温度范围内运行的不准确典型特性图
•删除了针对15pF 负载(未使用)的不必要参数测量信息

您能否告诉我您为何删除这些测量数据和测试条件?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuco、

    所有信息都应保存在发布的 PCN 中。 但是、根据要点的措辞、似乎需要进行一些更改来修复不准确之处并删除未使用的任何信息。