This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:一次性电路

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898777/txb0104-q1-one-shot-circuit

器件型号:TXB0104-Q1

您能告诉我为什么一次性电路能使上升或下降速率更快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我在向您提问之前先阅读了该应用手册。

    但没有信息说明为什么单次触发电路更快。 它说只有操作系统电路可以提高数据速率。

    请解释操作系统电路如何影响数据速率、例如延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图2中 kΩ 的四个晶体管基本上将4k Ω 电阻器短路、这会增加输出的驱动强度。