This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:上拉电阻器

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898790/lsf0108-q1-pull-up-resistor

器件型号:LSF0108-Q1

我对上拉电阻有两个问题。

1.我们可以更改 VB 上拉电阻器的电阻值200k 吗?

如果可以的话、我们如何 计算该值?

如果没有、我们为什么不能更改该值?

2. 如 应用手册 在 下行转换中所述、当泄漏电流小于1mA 时、我们可以移除与 VA 相连的上拉电阻器。 为什么泄漏电流标准 为1mA? 是否有任何标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器限制流入 Vref_B、流经基准晶体管和流出 Vref_A 的电流、并允许 Vref_B 上的电压为 Vref_A 加上栅极阈值电压:

    如果电阻器过小、流入 Vref_A 的电流可能过大(电源通常无法灌入电流)。

    如果电阻器过大、可能会有足够的电流流使栅极电压变得足够大、从而打开通道。

    另请参阅 《了解 LSF 系列的偏置电路》。

    使用 LSF 系列进行电压电平转换的第5.2节 规定、当"存在信号完整性问题"时、应添加上拉电阻。 因此、1mA 的值听起来更像经验法则、您始终必须测量它是否实际工作。