This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:VCCB=1.05V

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898747/sn74avc4t245-vccb-1-05v

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好、

我的客户正在使用 SN74AVC4T245。 在数据表中 、SN74AVC4T245的 VCCB 范围应为1.2V 至3.6V。

但我的客户测试 的 VCCB = 1.05V 也适用于其正常使用。

您能否检查使用 VCCB = 1.05V 是否存在任何潜在风险?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户应用:VCCA = 3.3V、VCCB = 1.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有可能的情况下、1.2V 的下限均得到保证。 因此、指定值中将存在特定的安全系数、任何特定器件的实际限值都将略低一些、可通过测试找到。

    但是、当电压低于1.2V 时、不能保证任何电压。 风险是、在不同的温度下、或者在老化后、或者使用不同的芯片时、可能会发生故障。

    SN74AXC4T245涵盖了所需的电压范围、价格甚至不贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!