This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:保护问题

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898576/txb0104-question-on-protection

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

大家好、

我的客户正在新设计中使用用于 SPI 的 TXB0104电平转换器。 在这种情况下、VCCB 轨会定期导通和关断、而 VCCA 轨始终导通。 OE 引脚连接到连接到 VCCB 的分压器。 分压器将 VCCB (3.3V)转换为 VCCA 电压电平(1.8V)。

在静态"打开"情况下、该设计符合 VCCB (3.3V)> VCCA (1.8V)的要求。

他们看到了 TXB0104数据表第10节中的注释、其中建议即使 VCCB < VCCA、器件也会在加电期间受到保护。 在 VCCB 多次加电和断电的情况下、这种保护是否足够?

如果不是、我们可能希望看到哪种类型的故障模式?

如果 VCCB 侧出现缓慢下降、那么 VCCA/VCCB 电源轨上是否有任何欠压保护?

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我建议在您的案例中考虑使用 SN74AXC4T774进行 SPI 电平转换。

    AXC4T774对电源的限制不像 TXB0104那样。(Vcca <= Vccb)。因此可用于电平转换(正常运行期间)和隔离(Vccb 关闭期间)。

    此器件还具有 Ioff 保护功能、可确保在其中一个电源关闭时、您可以在端口上使用 IO 信号、而不会出现额外的泄漏或意外地为器件加电。

    TXB0104要求 Vcca <= Vccb 在正常运行期间、正如您提到的、在上电期间可能会违反 Vccb。 但是、我们无法保证该 Vccb 是否定期打开/关闭。 电源之间有内部二极管、当 Vcca > Vccb 时激活。