This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:两级串联移位

Guru**** 1167110 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74AXC2T45, SN74AVC2T245, SN74AXC2T245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896348/lsf0102-two-level-shift-in-series

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45SN74AVC2T245SN74AXC2T245-Q1

尊敬的团队:

我的客户有一个应用需要将信号从3.3V 传输到1.8V、然后从1.8V 传输回3.3V。

他们是否可以为此类应用串联两个 LSF0102? 他们是否需要提前注意任何问题?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。

    驱动器件必须能够通过全部三个上拉电阻器灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    您好、Jim、

    您还可以考虑为 sn74AXC2t45/1T45等应用使用缓冲电平转换器、除非信号本质上是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    您可以帮助查看原理图吗? 谢谢你。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在所示的原理图上看不到任何问题。

    对于 UART 接口、您还可以考虑使用 SN74AVC2T245或 SN74AXC2T245-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    感谢您的回复。 我看到您建议将 SN74AVC2T245用于 UART 应用。

    但我想知道它与 LSF0102之间的区别是什么。 如果我的客户更改为 SN74AVC2T245、是否有任何好处?

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 接口是推挽式信号、AVC 是缓冲电平转换器、适用于此类推挽应用。

    LSF 在内部是一个 passFET、需要外部上拉电阻器来实现电平转换。