This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B-MIL:按 MIL-Std-883进行屏蔽

Guru**** 2767065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898032/cd4060b-mil-screened-at-mil-std-883

器件型号:CD4060B-MIL

你好。

我们有一位客户想要确认 CD4060BF3A 是否 已按照 MIL-Std-883进行筛选?
我从另一篇文章中看到,“3A”表示 MIL-PRF-38535,但这相当于 MIL-Std-883吗?

此外、CD4060BF3A 是否有支持 该功能并可与客户共享的筛选报告?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    我可以为您考虑一下、请给我一些时间与质量团队合作处理此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早在1992年、"3A"就意味着符合 MIL-STD-883:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    请参阅上面 Clemens 的回答、这与我们得出的结论相同。 遗憾的是、此器件没有要共享的特定报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的及时响应!

    艺术