This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH1T45:正确的引脚排列方向是什么?

Guru**** 2972960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898374/sn74avch1t45-what-is-the-correct-pinout-orientation

器件型号:SN74AVCH1T45

大家好、

我正在尝试弄清楚与 DSBGA6封装中的此器件型号相关的正确引脚排列。

从数据表(SCES598E–2004年7月–2016年3月修订)第3页中、引脚编号为1、2、3、4、5、6、但从封装图中、引脚编号为 A1、A2、B1、B2、C1、C2。

哪种方向正确?

案例1:3->A1、4->A2、2->B1、5->B2、1->C1、 6->C2

CASE2:6->A1、1->A2、5->B1、2->B2、4->C1、 3->C2

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    请注意、第3页 DSBGA (YZP)封装的器件图是器件的底视图、因此以下内容是正确的:

    A1 = 1
    A2 = 6
    B1 = 2
    B2 = 5
    C1 = 3
    C2 = 4

    谢谢!

    乍得克罗斯比