This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:支持的电压电平转换

Guru**** 2773135 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898290/lsf0204-supported-voltage-level-translations

器件型号:LSF0204

是否可以使用 LSF0204在1.2V 和1.8V IO 电平之间进行转换? 。 数据表提到支持该功能,但也提到 VREF_B 应至少大于 VREF_A+1V。

如果支持此功能、则建议使用 VREF_A 和 VREF_B 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压无需与 VREF_A 或 VREF_B 相同 如果您可以在电路中找到 VREF_B 较高的电压、则可以在1.2V 和1.8V 之间进行转换