This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14A:最大和最小输入电压

Guru**** 2824275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC151, SN74HC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897753/sn74hc14a-maximum-and-minimum-input-voltage

器件型号:SN74HC14A
主题中讨论的其他器件:SN74HC151

其数据表中未提及器件的最大和最小电压。

在其他器件(例如 SN74HC151)数据表中、建议的输入电压为0~VCC。

因此、我可以假设 SN74HC14A 也具有相同的性能。

然而、这一价值几乎没有用处、也不真实地判断 过冲或下冲、甚至是正常运行、

因为输入端始终存在噪声、使得实际输入电压在低电平下为0±噪声、而在高电平下为 VCC±噪声。

实际上、该器件可在钳位电流为±20mA 的情况下允许输入电压、 因此我 假设实际输入电压(不会损坏器件的绝对值)  

应为-0.5V 至 VCC+0.5V。 此假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用此数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf

    它应该有助于清除规范中的任何不确定性。 如果您查看绝对最大值表下方、则会发现只要观察到电流(即您参考的钳位电流)、就可以超过输入电压。 如果噪声保持在 Vcc + 0.5V 以下、则钳位二极管导通不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复 、确认低于 Vcc+0.5V 时的噪声没有问题。