This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:数据速率和驱动电流检查

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, SN74LV4T125, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897495/txb0108-data-rate-and-drive-current-check

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74LV4T125SN74AXC8T245

大家好、

我想检查我们的 TXB0108是否可以满足以下要求。

端口 A:1.8V  端口 B:3.3V (电流:2mA)

端口 A 的频率= 50MHz

如果我们的解决方案能够支持、我们是否有任何问题、例如原理图组件?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    该器件无法使用该电源配置处理该频率。 所有这些信息也可在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    我看到数据表中的表格如下所示。 这是否意味着我们可以传输高达60Mbps 的信号。 我不知道驱动电流规格。 您能否告诉我我可以参考哪一页?

    在我的条件下、LSF0108是否更适合 TXB0108?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出可驱动0.02mA。

    方波的单周期具有高脉冲和低脉冲、因此50MHz = 100Mbps。 但是、如果信号不是时钟信号、则可能会混淆部件。

    对于单向信号、应使用单向(SN74LV4T125)或方向控制(SN74AXC8T245)转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    在哪里可以看到您所说的规格"TXB 输出可以驱动0.02mA"。

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL/VOH 的测试条件中的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢你的帮助。 20uA 表示端口 B 输出驱动电流、对吧?

    我有一个问题、如果 Porta = 1.8V portB = 3.3V

    如果信号来自 A 到 B。我们是否有最小驱动电流规格来驱动 TXB0108?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B I/O 是相同的。

    数据表的第8.3.2节中提到了最小驱动电流。 (在电源电压低于5V 时、所需的驱动电流成比例降低。)