This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5962-9681101QXA 的 sctm029.BSD 文件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH18502A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897686/sctm029-bsd-file-of-5962-9681101qxa

主题中讨论的其他器件:SN74LVTH18502A

大家好、  

客户请求 5962-9681101QXA 的 sctm029.bsd 文件。 我在  SN74LVTH18502A 的产品页面中找到了名为 sctm029.BSM 的文件。 客户尝试加载 sctm029.BSM 文件、但 Impact 版本13.4 软件仅 允许选择.MCS .ISC 或.bsd。 我们是否有 sctm029.bsd 文件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    看起来.bm 文件只是具有不同扩展名的文本文件。

    客户是否尝试将文件扩展名从.bSM 更改为.bsd? 如果不是、我建议尝试一下、看看它是否起作用。

    如果您有其他问题、请随时联系我们。

    谢谢!

    乍得克罗斯比