This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:VI 最大限制是否独立于 Vcc?

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897954/sn74lvc1g97-q1-is-the-vi-max-limit-independent-of-vcc

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

看看 SN74LVC1G97-Q1逻辑门。 数据表显示逻辑输入上的绝对最大电压为6.5V、似乎与 Vcc 无关。 我希望确认该 Vi 限制实际上与器件 Vcc 无关(假设我使用的是3.3V)。 我看到输入受到 Vcc 电源轨的二极管的保护、因此该器件绝不能如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请参阅以下常见问题解答:

    谢谢!

    乍得克罗斯比