This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:查询:VOH 和 VOL 电压电平

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897808/sn74avch4t245-enquiry-voh-and-vol-voltage-levels

器件型号:SN74AVCH4T245

您好!

最小和最大输出电压电平 VOH 和 VOL 分别是多少?

我只看到 VIH 和 VIL。

最小 VOH 和 VIH 电平是否相同?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.5节(电气特性)规定了电压和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有注意到这一点很糟糕。 感谢您指出这一点。

    VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V。 假设 VOL 和 VOH 为这些值是否安全?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值的额定电压略低、以允许实际电源的容差。