This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:运行过程

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897800/txb0104-q1-operating-process

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、我是 Kevin。

客户 想知道 TXB0104-Q1的运行过程。

 

有反相缓冲器和一次性电路。

1、我们为什么 需要反相缓冲器?

2. 单次触发电路如何在上一个和下一个有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 CMOS 缓冲器都是逆变器;非反相缓冲器需要两个串联的反相器。

    使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南 指出:

    TXB 转换器包含一个带有单次触发(O.S.)电路的弱缓冲器、可提高上升沿和下降沿的开关速度。 当 A 端口连接到系统驱动器并被驱动为高电平时、弱4 kΩ 缓冲器将 B 端口与上一次触发一起驱动为高电平、当它感测到上升沿时、此触发器变为有效。 B 端口由缓冲器和 T1 PMOS 驱动为高电平、从而在 O.S 电路激活时降低 B 端口上的输出阻抗。 在下降沿、触发较低的 O.S、并且缓冲器、连同 T2 NMOS、在 O.S 电路运行并且输出被驱动为低电平时、降低在 B 端口上看到的输出阻抗。