This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:输出高/低电压

Guru**** 2517310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897734/sn74avc2t244-output-high-low-voltage

器件型号:SN74AVC2T244

您好!

如果 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V、您能不能为我澄清一下、SN74AVC2T244的输出高电平、最小电压和输出低电平、最大电压是多少。 数据表上的电气特性看起来不明确、其内容就像在假设 VCCA = VCCB 的情况下列出值一样。  

谢谢、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注涉及 VCCO 和 VCCI、但表条目实际上从未使用这些符号。 低输出和高输出都是针对 Vi = Vh 指定的、这很愚蠢。

    无论如何、输出电压完全取决于输出晶体管的特性、因此您可以忽略 VCCA 列。