This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:SN74LVC126A 能否支持 SPI 接口?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897387/sn74lvc126a-could-sn74lvc126a-support-spi-interface

器件型号:SN74LVC126A

您好、先生、

请帮助您重新确认 SN74LVC126A 可以支持 SPI 接口吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    该器件是一个缓冲器。 因此、如果您的目标是缓冲 SPI 信号、那么该器件将会执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生、客户希望将其用作缓冲器、也用作 SPI 接口应用的开关(OEN)。