This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:3.3V 至3.3V 应用原理图审阅

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897570/lsf0102-3-3v-to-3-3v-application-schematic-review

器件型号:LSF0102

尊敬的团队:

现在、我们使用3.3V 传输、如下所示电路。

但在规格中,列表中不允许双向电压电平。

此外,在功能表说明中指出“Vref_B 逻辑电平,并且至少比 Vref_A 高1V”

您能帮助检查电路是否正常吗?

BTW、您能否提供 IC 内部方框图?

谢谢。