This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:SN74AVC1T45

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897194/sn74avc1t45-sn74avc1t45

器件型号:SN74AVC1T45

您好!

我想了解该芯片是否能够处理其输入端的40MHz LVCMOS 时钟频率?

数据速率为500Mbps、因此我假设它在1.8V 至3.3V 范围内可以处理的频率接近500MHz。

是这样吗? 数据表仅讨论10MHz 频率。

感谢你的答复。

谢谢

Prasanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40MHz = 80Mbps;芯片可以轻松处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的案例中的应用电压电平是多少?

    对于1.8<>3.3V、40MHz 可以无问题地处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 电压转换范围为1.8V 至3.3V。

    也可用作 Vcca 和 vccb 均为1.8V 的缓冲器

    谢谢

    Prasanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 如何将80Mbps 与40MHz 而非80MHz 相关联?

    谢谢

    Prasanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40MHz 方波的周期长度为25ns。 在此周期中、有一个高电平和低电平脉冲、脉宽为12.5ns。 每个脉冲对应一个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢、我明白了