This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个具有漏极开路输出和使能引脚的低功耗单路缓冲器。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74AUP1G99, SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897248/i-need-a-low-power-single-buffer-with-open-drain-output-and-enable-pin

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G07SN74AUP1G99SN74AUP1G97

大家好、

我需要 一个具有漏极开路输出和使能引脚的低功耗单路缓冲器。

此器件型号非常适合、但我需要使能引脚功能:具有漏极开路输出的 SN74AUP1G07低功耗单路缓冲器/驱动器

类似如下:

有人有什么建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1G99有一个低电平有效 OE 引脚、并且输出电压一定不能高于 VCC

    或者、保持07并将两个输入信号与一个 SN74AUP1G97组合在一起。