This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:输入引脚上的过压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896975/sn74lvc2g241-over-voltage-on-input-pin

器件型号:SN74LVC2G241

您好!

我们有一个使用 SN74LVC2G241DCTR 双路缓冲器的新应用。 在本例中、我们仅使用第二个缓冲器。 引脚1 (1OE)和2 (1A)连接至 GND。 引脚8 (VCC)通过 LT1761-3.3稳压器连接到3.3V 电源。 引脚7 (2OE)连接到上电复位 IC (ADM809TART)此部件由3.3V 电源供电。 引脚5 (2OE)由 LT1716比较器驱动。 遗憾的是、该比较器的 VCC 连接到6.9V 电源。 因此、当比较器切换到逻辑高电平状态时、会向 SN74LVC2G241的引脚5施加6.9V 电压。 这比引脚8 (VCC)高2.6V。 在我们的系统中、这种情况仅以间歇方式发生。 我们正在实施修复、但想了解我们已经构建的系统中的风险。 如果对引脚5施加6.9V 电压、SN74LVC2G241会怎样? 这是否会导致器件发生故障? 如果失败、什么是故障模式?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为6.5V

    超过此值将增加栅极氧化层上的电场强度、这将使栅极氧化层变得越来越低(电迁移、更高的泄漏电流)、并可能最终将其击穿。