This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:VOH 图

Guru**** 2618405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896970/sn74lvth16245a-voh-graph

器件型号:SN74LVTH16245A

大家好、

我的客户想知道是否有数据表明 SN74LVTH16245ADGG 的 VOH 为2.4V。 数据表仅显示32mA 时的2V 电压、是否有显示输出驱动电压与驱动电流的电压/电流曲线。 假设 VCC 为3.0V、要在输出端获得2.4V 电压、源电流需要小于32mA、可能为24mA

此致、

Renan