This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175-EP:θJc Ω 和 θJb Ω 的热阻信息请求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896917/sn74lvc1g175-ep-request-for-thermal-resistance-information-for-jc-and-jb

器件型号:SN74LVC1G175-EP

大家好、

我们的客户请求  提供 CLVC1G175MDCKREP 器件型号的 θJc Ω 和 θJb Ω 热阻信息。
如果您有可用信息、请告诉我、θJA 是数据表中唯一可用的信息。

谢谢!

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅以下信息:

    Theta JC、顶部
    144.5.
    Theta JB
    58.5.
    PSI JT
    42.3.
    磅/平方英寸 JB
    58.2.
    Theta JC、底部
    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比