This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:我们的器件可支持的最大时钟是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C187, SN74AUC16244, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896894/sn74avc24t245-what-is-the-max-clock-our-device-can-support

器件型号:SN74AVC24T245
主题中讨论的其他器件:DS90C187SN74AUC16244SN74AUC244

尊敬的团队:

我的客户需要在 CPU 和 DS90C187之间使用24位电平转换器、并且 CPU 的像素时钟为177MHz。 我们的器件能否实现以下情况? 我们的器件可以支持的最大时钟为380Mbps/2=190MHz、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    380Mbps 值适用于最高电源电压。

    如果我们将最大传播延迟视为对位最小长度的悲观估计、则得到的最大时钟为1/4.4ns = 227Mbps。

    最快的逻辑系列是 AUC、1.8V 时速率超过500Mbps。单向降压转换可通过具有可过压输入的简单缓冲器来完成;这需要 SN74AUC16244和 SN74AUC244两个器件。