This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光隔离器或数字隔离器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893892/require-opto-isolator-or-digital-isolator

主题中讨论的其他器件:ISO7760ISO1212

尊敬的先生:

我正在寻找 ILQ32-X007T 的等效器件。
而不是4个通道。 由于 PCB 中的空间限制、我需要尽可能多的通道。

我们将此 IC 的16号用于一个 PCB 中的64个数字输入信号。

数字隔离器也可以。 需要更多通道。  

请建议最佳的解决方案。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    我们有 ISO7760 6通道数字隔离器、我们有不同通道配置的版本。 但是、为了给出正确的建议、我们需要知道您要隔离的信号类型以及需要多大的隔离量。 您是否隔离了 SPI 之类的东西?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    仅为0V 或5V 逻辑信号...而不是通信信号(SPI、I2C、UART、USB、CAN、...不存在此类信号)。

    我们也可以使用2kV 隔离。我们希望在  一个 PCB 中隔离64个数字输入信号。

    此致  

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    输入电压是否为0至5V 以及输出? 如果是这样、ISO776x 最有可能是每个器件拥有最多通道的最佳选择。

    如果输入电压为24V 或更高、我们将采用专为数字输入应用而设计的 ISO1212。 输入端可以接收输入端的功率。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand Murthy、

    我希望您发现 ISO7760适合您的应用、并且您能够将其中的11个器件用于隔离式64个数字输入通道。 我将继续并将该线程标记为已解决。 如果您仍有任何疑问、请回复此主题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao