This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:关于输入/输出上拉电阻器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896783/lsf0204-about-input-output-pull-up-resistor

器件型号:LSF0204

您好!

如果输入信号(MCU)是推挽式、
无需在 LSF0204的输入和输出端安装上拉电阻器。
我的理解是否正确?
如果 您对此有任何疑问、请告诉我。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LSF 系列进行的电压电平转换 显示:

    […] 从 B 转换为 A 时、这允许 A 侧电压等于…μ V 不带任何上拉电阻器的 VREF_A。 […]  不需要上拉至 Vref_A、但允许在低侧承受较重的负载、并有助于解决可能出现的信号完整性问题。 仅当转换为不同于 Vref_A 的电压时、才需要在低侧(通常为 A 侧)上拉

    因此、在大多数情况下、输出端确实需要一个上拉电阻器。