This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:数据表中的 CD4050BNSR 封装尺寸

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896450/cd4050b-cd4050bnsr-package-size-in-datasheet

器件型号:CD4050B

在数据表 P1中,CD4050BNSR 封装尺寸描述 为19.30mm×6.35mm (SO 16封装)。

但在 P34中,尺寸为10.20mm ×5.30 mm。

以下哪项是正确的信息?

您能否更新数据表?