This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4001B:CD4001BE、4N32、NE555P 等有助于 TINA 仿真

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LS04, CD4001B, SN74121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895853/cd4001b-cd4001be-4n32-ne555p-and-others-help-with-tina-simulation

器件型号:CD4001B
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LS04SN74121

大家好、从 CD4001BE 开始、我们在一个旧的试验电路板中、我想将这些旧电路构建到 TI-TINA 软件中、以便技术人员进行故障排除、然后我要对其进行建模、以发送到 PCB 软件并制作 PCB 板。 我需要帮助、使这些逻辑电路在 TINA CD4001BE、4N32、NE555P 和其他一些器件中找不到、只有 少数逻辑电路才能正常工作、但这是第一个逻辑电路。 谢谢、请帮助

Wesley Callahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须进入 TINA-TI 的其他 IC 芯片是  

    SN74121N

    SN74LS04N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须进入 TINA-TI 的其他 IC 芯片是  

    SN74121N

    SN74LS04N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    CD4001B 和 SN74LS04具有可供任何人下载的 PSpice 模型、这些模型可在其"设计和开发"选项卡下找到。 您可以在中使用以下常见问题解答查看如何加载这些文件:

    对于 SN74121、遗憾的是、我们不支持为单稳多谐振荡器创建模型;请参阅以下常见问题解答:

    谢谢!

    乍得克罗斯比