This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:原理图审阅

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895507/txs02612-schematic-review

器件型号:TXS02612

尊敬的 团队:

您能否帮助仔细检查以下原理图?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在上面的原理图中、我看到您计划为 SD 卡提供3.3V 电压。 如果是这种情况、则 VCCB0也需要连接到此同一电源(VCC3V3)。

    除此之外、我看不到您的设计有任何问题。

    如有任何其他问题、请随时回帖。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vhad:

    谢谢!

    我们将 VCCA 更改为1V8、VCCB 更改为3V3

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果 A 侧信号(引脚1、3、4、6、7、 9和24)以1.8V 为基准、则这是正确的更改。

    谢谢!

    乍得克罗斯比