This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08-Q1, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896033/sn74lvc1g08-q1-ibis-model

器件型号:SN74LVC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

您好!  

我的客户正在为 SN74LVC1G08-Q1寻找 IBIS 模型。 是否可以使用工业级版本进行全面验证? 或者、我们是否有自动 qual IBIS 模型?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

     可用于 SN74LVC1G08的 IBIS 模型与汽车版本相同、可用于完全验证。  

    谢谢!

    乍得克罗斯比