This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:开漏缓冲器- VCC 和 VI 电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896475/sn74lvc1g07-open-drain-buffer--vcc-and-vi-levels

器件型号:SN74LVC1G07

您好!

如果我连接 VCC=1.8并且连接到 Vi = 5V 的输入上拉电阻器、则表示该器件是否正常工作?   

谢谢、

Vignesh.M