This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G98:故障模式:接近阈值输入

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G98

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896488/sn74lvc1g98-failure-mode-near-threshold-input

器件型号:SN74LVC1G98

我测试了一种故障模式、在该模式下、作为缓冲器的 SN74LVC1G98设置的输入在输入阈值范围内漂移近1毫秒。  我本来希望这会在 超过阈值时导致单输出状态变化  、但我看到输出在700kHz 至900kHz ~60%占空比范围内进行开关。
我在输出上看到的频率的驱动因素是什么?   是由 输入端的噪声驱动、还是与栅极的属性有更多关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joshua、

    我可以看到此问题的范围截图吗? 如果可能、最好在一个屏幕上显示输入、输出和 Vcc 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有施密特触发输入、有助于抑制少量输入噪声。

    我怀疑您的电路由于电源去耦不足而出现接地反弹。 请显示原理图/电路板。