This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:我在输出端听到振铃

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896372/sn74lvc2g126-i-am-getting-ringing-at-the-output

器件型号:SN74LVC2G126

我 在其中一个电路板中使用 SN74LVC2G126、通过一个 berg 引脚获取输出、然后馈送到另一电路板上的器件。 每当输出状态发生变化时、我都会得到巨大的振铃。 对于5V 电源、第一个尖峰一直持续到9V。  我应该在其输出端连接任何最小负载还是最小电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喜马拉雅,你好!

    最小电容为0pF。 该器件具有强大的输出驱动器、因此应采用适当的 PCB 布局以避免出现较大的过冲。