This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:特性@VDD=3.3V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896342/cd4043b-characterization-vdd-3-3v

器件型号:CD4043B

您好!

我的客户要求在 VDD=3.3V 时对 CD4043B 进行以下特性描述。

有人有数据吗?

IOH、IOL、VOH、VOL、VIH、VIL

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    很遗憾、不会、我们不会获得该信息。