This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:如何计算客户条件下的 VOL 最大值和#39;s 条件下的 VOL 最大值。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896032/sn74lvc3g17-how-to-calculate-vol-max-under-customer-s-condition

器件型号:SN74LVC3G17

您好!

我的客户在以下两种情况下计算了 SN74LVC3G17DCUR 上的 VOL MAX。   您能否回顾一下计算方法是否正确?

条件:

  • VCC=4.95V
  • TA=-40~125℃
  • IOL=32mA

计算结果:

  • 电压最大值:0.75+(4.95-4.5)= 1.2V

 

条件:

  • VCC=4.95V
  • TA=-40~125℃
  • IOL=16mA

计算结果:

  • 电压最大值:0.75/32mA*16mA +(4.95-4.5)= 0.375+0.45 = 0.825V

 

他提到以下 E2E。
http://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/742466

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的常见问题解答仅适用于 VOH。 指定 的 VOL 值不随 VCC 变化、因为压降在引脚和 GND 之间、GND 不变。

    因此、对于32mA、VOL = 0.75V;对于16mA、VOL = 16mA / 32mA×0.75V = 0.375V