This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:输入和输出阻抗范围

Guru**** 2503605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895172/sn74ls244-input-and-output-impedance-range

器件型号:SN74LS244

大家好、

客户正在寻求器件输入。此器件的输出阻抗范围、专家能否提供帮助? 如果我漏掉任何内容、请帮助更正或添加。

谢谢。

VOH:(最大值和典型值)

在 Ω 区域:RO (最小值):VOH 最小值/ IOH 最大值= 2V/15mA = 133.3 μ A

在 Ω 区域:RO (典型值):VOH 典型值/ IOH 典型值= 3.4V/3mA = 1133 μ A

音量:(最大值)

在 Ω 区域:RO (最大值):VOL 最大值= 0.5V/24mA = 20.8 μ A

在活动区域:无信息。

VIH:(最大值)

VI/IIH (最大值)= 2.7V/20uA = 135K Ω

VIL:(最大值)

VI/IIL ( Ω 值)= 0.4V/0.2mA = 2K μ A

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当输出的行为与电阻类似时、将压降除以电流才有效、这是 CMOS 器件中的 MOSFET 的情况、但不一定是 LS 系列器件中使用的 BJT。 对于高逻辑电平、压降为 VCC−VxH

    典型的输入和输出阻抗可从 5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性图2和17中曲线的斜率得出

    有关输入和输出电路、请参阅数据表中的图19和21。

    客户尝试解决的实际问题是什么? 对于双极器件、I/O 的特征通常是其驱动强度、即电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! -)