This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4555B-MIL:如果其中一个通道发生故障、另一个通道是否足够隔离、使其仍能正常工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4555B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895819/cd4555b-mil-if-one-of-the-channels-fails-is-the-other-one-isolated-enough-that-it-will-still-function

器件型号:CD4555B-MIL

您好!

我的客户对 CD4555B-MIL 有以下问题:

如果其中一个通道发生故障、另一个通道是否足够隔离、使其仍能正常工作?

是否存在这种情况下的特定故障模式以及其他情况下的特定故障模式?

感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个解码器有些分离、但它们共享相同的电源:

    如果您对输出晶体管过载、则可能只有该晶体管烧毁。 但是、所有电流都流经 VDD 和 VSS、因此无法保证这一点。

    如果在任何输入或输出引脚上发生过压或欠压、ESD 保护二极管会将电流分流到电源。 二极管可能会先烧坏、但同样无法保证。